结果:找到"SD卡,NAND FLASH,SD NAND,贴片式tf卡,贴片式sd卡",相关内容1000条
- CS创世SDNAND与MicroSD谁更快?
- 开篇说明 在嵌入式开发与应用过程中,总是会涉及到数据存储的问题,例如以下几个场景: 用于设备开机参数配置的数十个Byte的配置数据,这些数据可以存储在MCU内部的Flash或者EEPROM中,也可以存储在片外,诸如AT24Cxx,BL24Cxx这类EEPROM芯片中。 系统显示设备所需要的字库,图片,或者设备在运行过程中产生的数据记录文件,这些文件通常是以MB为单位计算的,这些数据一般存储在片外,诸如W25Qxx这类NORFlash芯片中,也有可能会存储在直插SD卡,贴片SD卡这类NANDFlash中。如果记录的是图像或者音频数据的话,本地存储的最佳选择,就是直插SD卡,SDNAND这...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 贴片式SD卡,贴片式TF卡,SLC NAND,SPI NAND FLASH,SD卡FLASH 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2024-01-19 18:08:00
- stm32CubeMx怎么实现SD卡/sdnandFATFS读写测试
- 本实验仅用于记录和分享技术经验若涉及侵权请联系我删除。 stm32CubeMx实现SD卡/sdnandFATFS读写测试。 材料:stm32F407ZGT6开发板、雷龙公司的SD_NAND测试板(CSNP1GCR01-AOW)。(一开始是使用Nandflash的操作起来不太方便而且stm32cubemx自带的fatfs还没有磨损平衡算法,很是难受。) CSNP1GCR01-AOW的优势: 不用写驱动程序自带坏块管理的NANDFlash(贴片式TF卡),尺寸小巧,简单易用,兼容性强,稳定可靠,固件可定制,LGA-8封装,标准SDIO接口,兼容SPI/SD接口,兼容各大MCU平台,可...
- 所属专栏: 技术交流 标签: FLASH初始化 SD NAND 贴片式SD卡 贴片式TF卡 SLC NAND 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2024-01-09 17:59:00
- CS创世SDNAND的存储芯片应用方案
- 前言: 很感谢深圳雷龙发展有限公司为博主提供的两片SDNAND的存储芯片,在这里博主记录一下自己的使用过程以及部分设计。 深入了解该产品: 拿到这个产品之后,我大致了解了下两款芯片的性能。CSNP4GCR01-AMW是一种基于NAND闪存和SD控制器的4Gb密度嵌入式存储;而CSNP32GCR01-AOW是一种基于NAND闪存和SD控制器的32Gb密度嵌入式存储。与原始NAND相比其具有嵌入式坏块管理和更强的嵌入式ECC。即使在异常断电,它仍然可以安全地保存数据。作为一个存储芯片,它确实做到了小巧,LGA-8的封装对比我之前用到过的TF卡,只占到了其面积的三分之一,这样对于一些嵌入...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NAND FLASH,嵌入式sd卡,工业级sd卡,单片机 nand flash,贴片式TF卡 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-11-15 18:10:00
- CSSDNAND在STM32精英V2开发板的测试-是时候将TF卡换为SDNAND了
- 前言嵌入式项目中,比较常见的存储扩展方案是使用TF/SD卡或者EMMC或者RAWNAND,各种方案都有其优缺点,而SDNAND相对于上述方案具备很多优势,是目前嵌入式项目中存储扩展方案的一个非常不错的选择,正好一个项目在选择NAND存储方案,恰巧论坛中联系到雷龙公司申请到了两片SDNAND,所以就进行一下测试评估。SDNAND是什么?为什么选择SDNAND?其与TF/SD卡,EMMC,RAWNAND比有什么优势,我们可以从深圳市雷龙发展有限公司的官网找到答案http://www.longsto.com/news/。该公司SDNAND二代产品介绍可以参考如下地址http://longsto.c...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SD NAND,贴片式TF卡,贴片式SD卡,32GbitSD卡_贴片式TF卡_焊接式TF卡_4GByte存储 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-09-26 16:47:00
- 雷龙CSSDNAND(贴片式TF卡)性能体验及应用
- 前段时间有幸得到了雷龙出品的贴片式的TF卡的芯片及转接板,从而对其产品进行了相应的了解和测评。从获得的相关资料看,雷龙出品的贴片式芯片分为两类,即BOW型和AOW型,其中BOW型为第一代产品,属商业级;AOW型则是第二代产品,属工业级或接近工业级。而就存储容量看,则分为3个等级,即128MB、512MB及4GB。详细信息参见下表所示:芯片及转接板的外观如图1和图2所示。图1正面图2背面单就几何尺寸来讲,不随容量而改变,见图3所示,其中左侧的芯片为CSNP1GCR01-AOW,右侧的是CSNP32GCR01-BOW。图3芯片对比就相关产品来看,其对比情况如图4所示。由此可见,芯片要比常规的TF...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SD NAND应用 SD卡 贴片SD卡 nand flash 存储芯片 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-09-21 18:11:00
- ZYNQ-以太网远程更新贴片SD卡/TF卡应用程序
- 写在前面对于ZYNQ系列的板卡固化,可以通过JTAG接口,使用SDK固化到FLASH中,或者可将SD卡取出将SD卡中保存的固化工程进行修改,但在很多情况下,离线更新会很不方便,本文借鉴网上常见的远程更新QSPIFLASH的相关示例,对表贴式SD卡的应用程序进行了在线更新的操作适配,便于ZYNQ设备进行远程更新保存在表贴式SD卡中的固化程序。传统SD卡与表贴SD卡区别对于传统SD卡,直接将SD卡取出,使用读卡器进行脱机更新很方便,但是由于SD卡插拔时容易损坏,对于一些需要SD卡设备,但需要高可靠性的应用场景,使用传统的SD卡托很容易造成卡托和TF卡的脱落,很难保持SD卡长时间的稳定读取。相比传...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NAND FLASH,嵌入式sd卡,工业级sd卡,单片机 nand flash,贴片式TF卡 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-06-15 18:18:00
- rt-threadSDIO驱动框架分析(贴片SD卡flash驱动\SDNandflash驱动)
- 文章目录rt-threadSDIO驱动框架分析之SD卡驱动1.前言2.SDIO通用驱动框架介绍3.文件架构分析4.SDIO设备驱动分析5.SDIO设备驱动架构分析6.调试记录7.总结1.前言RT-Thread是一款国产化的嵌入式操作系统,目前在嵌入式领域得到广泛应用,其强大的扩展功能以及通用的外设驱动框架备受大家追捧。 关于基本的外设驱动,其官网上基本也都有部分描述,但是关于SDIO设备驱动目前为止还没有相关文档说明,因此本文笔者将根据自己的调试使用经验,与大家分享下rtthread的通用SDIO设备驱动的实现。 RT-Threadgithub开源地址:https://github....
- 所属专栏: 技术交流 标签: 贴片式flash, SD NAND, NAND, RT-Thread, tf卡贴片式 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-04-07 16:48:00
- 【创世SDNAND】基于STM32与OneNet平台的智能家居系统设计(代码开源含自制APP代码)
- 实验硬件:STM32F103ZET6;0.96寸OLED(128×64);ESP8266,DHT11;CS创世SDNAND;LED;KEY硬件实物图:效果图:引脚连接:OLED模块引脚:VCC-->3.3VGND-->GNDSCL-->PB10SDA-->PB11ESP8266模块引脚:VCC-->3.3VGND-->GNDRX-->PB10TX-->PB11RST-->PB9EN-->PB7DHT11传感器引脚:VCC-->3.3VGND-->GNDDATA-->PE0一、物联网1.1物联网简介物联网(Int...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SD NAND,贴片式SD卡,贴片式TF卡,SLC NAND,SPI NAND FLASH 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-03-17 14:44:00
- 基于STM32采用CS创世SDNAND(贴片SD卡)完成FATFS文件系统移植与测试
- 一、前言 在STM32项目开发中,经常会用到存储芯片存储数据。比如:关机时保存机器运行过程中的状态数据,上电再从存储芯片里读取数据恢复;在存储芯片里也会存放很多资源文件。比如,开机音乐,界面上的菜单图标,字库文件,方便设备开机加载。 为了让单片机更加方便的读写这些资源文件,通常都会加文件系统,如果没有文件系统,直接读取写扇区的方式,对数据不好管理。这篇文章就手把手教大家,在STM32上完成FATFS文件系统的移植;主控芯片采用STM32F103ZET6,存储芯片我这里采用(雷龙)CS创世SDNAND。SDNAND简单来说就是贴片式SD卡,使用起来与普通的SD卡一样,简单的区别就是:比...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NAND FLASH,嵌入式sd卡,工业级sd卡,单片机 nand flash,贴片式TF卡 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-02-17 17:13:00
- 如何为SD卡与NANDFlash的uboot加上menu菜单
- 亲爱的卡友们,如果看完文章之后还是有疑惑或不懂的地方,请联系我们,自己去理解或猜答案是件很累的事,请把最麻烦的事情交给我们来处理,术业有专攻,闻道有先后,深圳市雷龙发展专注存储行业13年,专业提供小容量存储解决方案。 【SDNAND】用ok6410进行烧写时,每次都需要敲一大堆命令,又费时又费力。记得以前用TQ2440时,u-boot启动时会有一个菜单,只按一个数字键就把内核烧好了,非常方便。 现在这张SD卡功能就很全面了,不仅能够直接从SD卡启动,而且还可以烧写NANDFlash中的u-bootzImagerootfs,呵呵。 下面就把这个功能加到ok6410的u-boot中...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SD卡,NAND FLASH,SD NAND,贴片式tf卡,贴片式sd卡 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-09-28 13:58:00
返回